This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:具有 radarstudio 的8RX MIMO 配置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624663/awr1243boost-8rx-mimo-configuration-with-radarstudio

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1243TSW1400EVM

您好!

我现在使用 TSW1400捕获雷达数据。

我想使用 radarstudio 为 AWR1243配置2TX*4RX MIMO。

请告诉我如何在 radarstudio 中设置 MIMO 操作。  

如果我知道 MIMO 操作中 adc_data.bin 的数据格式、我也很感激。

实际上、我在上一篇文章中发现了类似的问题:

e2e.ti.com/.../616064

但是、我想知道我如何使用 radarstudio 方便地实现这一点。  

此致、

Atsushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshizawa-San、您好!

    我们提供了有关了解使用 TSW1400EVM 进行原始数据采集的培训。

    https://training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board

    培训将回答您对设置和数据格式的所有查询。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    实际上、我已使用 radarstudio 和 TSW1400通过 adc_data.bin 成功捕获原始数据一段时间、默认雷达设置没有问题。 我的工作正常。 然后,我想知道如何使用 radarstudio 设置 MIMO 操作输入(TDM、BPM)的具体情况。 我知道 SensorConfig 选项卡的线性调频脉冲部分中有 TX1、TX2和 TX3的复选框、但我认为我不能仅选中此处的 TX1和 TX2框即可配置2TX*4RX MIMO 操作。
    我想这是关于"管理配置文件"和"管理线性调频脉冲"的底部、这在 Francois 的视频中没有介绍。
    如果有、请告诉我在这些特定情况下参数设置和相应的输出原始数据格式的详细信息。

    此致、
    Atsushi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atsushi San、
    设置 MIMO 配置非常简单。

    例如、要设置 TDM MIMO、您可以在 Radar Studio 中配置两个线性调频脉冲:线性调频脉冲 cfg 0选择 TX1、线性调频脉冲 Cfg 1选择 TX2 (对 cfg 字段使用 Start 和 End 线性调频脉冲)。 然后在帧 cfg 中、选择 Start chirp TX =0和 End chirp TX =1。 这将使交替线性调频脉冲使用 TX1和 TX2、从而执行 TDM MIMO。
    对于 BPM MIMO、您可以在线性调频脉冲 cfg 字段中选择 TX1和 TX2、并在 BPM 选项卡中提及相位。 例如,您可以为 TX1和 TX2设置线性调频脉冲指数0,而线性调频脉冲指数1设置 TX1 0相位,TX1设置180度相位。

    这只是一个示例、但您可以根据自己的要求进行相应的构建。 有关各种配置的更多详细信息、请参阅 Radar Studio 用户指南(DFP 安装的一部分)。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek:

    您的表现似乎 很自然、在概念上也可以理解、但我发现雷达工作室的运营很困难

    因为我发现 Radar Studio 控制面板与您在消息中建议的内容之间存在一些差异。

    如果我解释"线性调频脉冲 cfg 0您选择 TX1和线性调频脉冲 Cfg 1、您选择 TX2 (对 cfg 字段使用开始和结束线性调频脉冲)"部分、如下所示:

    配置文件 ID = 0
    Cfg = 0时启动线性调频脉冲
    Cfg = 0时结束线性调频脉冲
    当前线性调频脉冲的 TX 使能= TX1

    配置文件 ID = 1
    Cfg = 1时的启动线性调频脉冲
    Cfg = 1时结束线性调频脉冲
    当前线性调频脉冲的 TX 使能= TX2

    然后、我在输出窗口中收到以下消息:

    [RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、 0、0、1、0、0)[RadarAPI]:状态:已通过

    [RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (1、1、1、0、0、 0、0、0、1、0)[RadarAPI]:状态:失败、
    错误类型:如果未定义与 profile_index 对应的配置文件、

    两个示例。

    我不确定我对指令的解释是错误的、或者应该有一些先决配置和/或操作。  

    因此、如果您能 告诉我  有关操作的更多详细信息、我将不胜感激。


    (顺便说一下、我现在使用的是 Radar Studio v1.7.4.0)

     

    此致、

    Atsushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    您之所以会收到此错误、是因为您在使用 profileID=1调用啁啾配置 API 之前尚未配置 profile[1]。

    请在 RadarStudio 中调用 profileConfig API、其中 profileID=1和其他必需参数、然后调用啁啾配置。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Atsushi-San、

    此外、如果您仅更改 TX 使能或 TX BPM 设置、则无需使用其他配置文件。 线性调频脉冲0和线性调频脉冲1都可以使用配置文件0。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jitendra–San、Brian–San、

    感谢您的回答。
    实际上、上周、我参加了在东京举办的本地 TI 雷达培训课程、并向讲师介绍了这个问题。 然后,他们澄清了我的设置有什么问题。 (从那时起、我一直在使用设置方案、这与大脑在上面显示的方案相同。)
    Jitendra 的替代解决方案巩固了我对轮廓设置的理解、现在我感到很舒服。
    再次感谢您的回答。

    此致、
    Atsushi