主题中讨论的其他器件:AWR1243、 TSW1400EVM
您好!
我现在使用 TSW1400捕获雷达数据。
我想使用 radarstudio 为 AWR1243配置2TX*4RX MIMO。
请告诉我如何在 radarstudio 中设置 MIMO 操作。
如果我知道 MIMO 操作中 adc_data.bin 的数据格式、我也很感激。
实际上、我在上一篇文章中发现了类似的问题:
但是、我想知道我如何使用 radarstudio 方便地实现这一点。
此致、
Atsushi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我现在使用 TSW1400捕获雷达数据。
我想使用 radarstudio 为 AWR1243配置2TX*4RX MIMO。
请告诉我如何在 radarstudio 中设置 MIMO 操作。
如果我知道 MIMO 操作中 adc_data.bin 的数据格式、我也很感激。
实际上、我在上一篇文章中发现了类似的问题:
但是、我想知道我如何使用 radarstudio 方便地实现这一点。
此致、
Atsushi
Yoshizawa-San、您好!
我们提供了有关了解使用 TSW1400EVM 进行原始数据采集的培训。
https://training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board
培训将回答您对设置和数据格式的所有查询。
谢谢、
Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------
尊敬的 Vivek:
您的表现似乎 很自然、在概念上也可以理解、但我发现雷达工作室的运营很困难
因为我发现 Radar Studio 控制面板与您在消息中建议的内容之间存在一些差异。
如果我解释"线性调频脉冲 cfg 0您选择 TX1和线性调频脉冲 Cfg 1、您选择 TX2 (对 cfg 字段使用开始和结束线性调频脉冲)"部分、如下所示:
配置文件 ID = 0
Cfg = 0时启动线性调频脉冲
Cfg = 0时结束线性调频脉冲
当前线性调频脉冲的 TX 使能= TX1
和
配置文件 ID = 1
Cfg = 1时的启动线性调频脉冲
Cfg = 1时结束线性调频脉冲
当前线性调频脉冲的 TX 使能= TX2
然后、我在输出窗口中收到以下消息:
[RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、 0、0、1、0、0)[RadarAPI]:状态:已通过
和
[RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (1、1、1、0、0、 0、0、0、1、0)[RadarAPI]:状态:失败、
错误类型:如果未定义与 profile_index 对应的配置文件、
两个示例。
我不确定我对指令的解释是错误的、或者应该有一些先决配置和/或操作。
因此、如果您能 告诉我 有关操作的更多详细信息、我将不胜感激。
(顺便说一下、我现在使用的是 Radar Studio v1.7.4.0)
此致、
Atsushi