This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:客户构建两块板。 1.旧板还可以。 2、新电路板近端正常、远端 BJT isn#39;t right。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP431, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626631/tmp431-the-customer-build-two-boards-1-the-old-board-is-ok-2-the-new-board-the-near-side-is-ok-the-far-end-bjt-isn-t-right

器件型号:TMP431
Thread 中讨论的其他器件: DXP

大家好、

我的客户现在正在使用 TMP431、遇到了一些问题。 这种现象如下。

客户构建两块板。 1.旧板还可以。 2、新板近端还可以、 远端 BJT 不对。 我们已经检查了原理图、BJT 和代码。 它们都是相同的。 DXP 和 DXN 电压相同。 您对这种现象有什么看法。 谢谢。

DXP

DXN

秘书长的报告 /

void init_hus_temp (int ctrl_reg_base)

{      

      I2C_init (ctrl_reg_BASE);

      unsigned char config1;

      unsigned char config2;

      I2C_Read (ctrl_reg_base、0x4c、0x03、&config1);

      CONFIG2=CONFIG1|0x04;

      I2C_WRITE (ctrl_reg_base、0x4c、0x09、config2);

      usleep(1000000);

      I2C_Read (ctrl_reg_base、0x4c、0x03、&config1);

      osa_info ("config1=%d\r\n"、config1);

      

/*********

*

秘书长的报告 /

 

float read_hus_temp (int ctrl_reg_base、int 值)

{      

       unsigned char tmp;         

       unsigned char tmp1;              

       if (0==值)              

           {              

            I2C_Read (ctrl_reg_base、0x4c、0、&tmp);         

              I2C_Read (ctrl_reg_base、0x4c、0x15、&tmp1);          

         }            

       其他             

           {              

            I2C_Read (ctrl_reg_base、0x4c、0x01、&tmp);             

              I2C_Read (ctrl_reg_base、0x4c、0x10、&tmp1);          

             }             

       float tmp2;

       osa_info ("tmp=%d\r\n"、tmp);

       osa_info ("tmp1=%d\r\n"、tmp1);

       tmp2=(tmp1>>4)*0.0625+tmp-64;             

       返回 tmp2;

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    当您提到新电路板中的远端 BJT 不对时、您的意思是什么? 您的客户在阅读什么价值? 另请验证新电路板和旧电路板的 PCB 差异。 旧电路板和新电路板上的传感器 BJT 是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是否简单:"为什么蓝线与黄线不同?"

    在此期间不会驱动线路。 它是浮动的、会因设计中的泄漏而变化。 它不需要担心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、

    我的问题是、为什么新的电路板远端测量结果是正确的。 谢谢。
    BR
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    假期结束后、我们将通过电子邮件/电话解决此问题。