Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFP
您好!
我想在毫米波演示模式下更改 TX 输出功率。
我能够更改 TX1、但无法 更改 TX2。
是否有方法更改 TX2的输出功率?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想在毫米波演示模式下更改 TX 输出功率。
我能够更改 TX1、但无法 更改 TX2。
是否有方法更改 TX2的输出功率?
此致
Abe-San、您好!
可更改 Tx 功率以更改 配置文件配置。
您可以查看 MMWAVE-DFP 中提供的"AWR1xxx 雷达接口控制文档.pdf"、并参阅"子块0x0100–AWR_PROFILE_CONF_SET_SB"部分 以了解配置文件配置消息。 需要对"PF_TX_OUTPUT POWER_退避"进行编程以更改 TX 功率。
在毫米波演示的上下文中,要更改 TX2和 TX3,您可以进行以下修改
默认情况下不会降低 Tx 功率。
ProfileCfg 0 77 3 56 0 8 1 256 5000 0 30
新配置文件配置 TX1、TX2以将功耗降低3dB (TX 回退电源:0x0303 = 771)
ProfileCfg 0 77 3 56 771 0 8 1 256 5000 0 30
谢谢、
Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------