This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何在毫米波演示模式下更改 AWR1642BOOST 输出功率的 TX2

Guru**** 2553220 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626983/awr1642boost-how-do-we-change-tx2-of-awr1642boost-output-power-in-mmwave-demo-mode

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFP

您好!

我想在毫米波演示模式下更改 TX 输出功率。

我能够更改 TX1、但无法 更改 TX2。

是否有方法更改 TX2的输出功率?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abe-San、您好!

    可更改 Tx 功率以更改 配置文件配置。

    您可以查看 MMWAVE-DFP 中提供的"AWR1xxx 雷达接口控制文档.pdf"、并参阅"子块0x0100–AWR_PROFILE_CONF_SET_SB"部分 以了解配置文件配置消息。 需要对"PF_TX_OUTPUT POWER_退避"进行编程以更改 TX 功率。

    在毫米波演示的上下文中,要更改 TX2和 TX3,您可以进行以下修改

    默认情况下不会降低 Tx 功率。

    ProfileCfg 0 77 3 56 0 8 1 256 5000 0 30

    新配置文件配置 TX1、TX2以将功耗降低3dB (TX 回退电源:0x0303 = 771)

    ProfileCfg 0 77 3 56 771 0 8 1 256 5000 0 30

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果对此帖子有进一步的疑问、请随时重新打开。

    -Raghu