您好!
感谢您回答我的问题
我目前正在使用 IWR1443BOOST 和 TSW1400数据采集卡来评估仰角波束形成性能。
在“MIMO 雷达”文档(http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/swra554/swra554.pdf )中,有两种类型的 MIMO 雷达传输,一种用于 TDM-MIMO,另一种用于 BPM-MIMO。
我有以下问题:
1、在物体角度测量和角度分辨率实验中、我使用两根发射天线、四根接收天线设置。 传输信号为128帧、一帧包含255个线性调频脉冲、
我在无线电 stduio 传感器配置选项卡中设置了以下内容、此设置 是否正确?
2、如上所述、使用两根发射天线时、它如何传输信号? 是采用 TDM 还是 BPM 形式? 在上述测量角度分辨率测试中,应使用什么形式以及如何设置参数?
3、在数据 bin 文件中、数据是排列顺序的? 打算使用 MATLAB 语言处理他们自己的数据文件。
谢谢、
Eric Wolf