This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:有关&quot 中的检测和跟踪算法的问题;使用单芯片毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计"

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628853/awr1642-questions-about-detection-and-tracking-algorithm-in-traffic-monitoring-object-detection-and-tracking-reference-design-using-single-chip-mmwave-radar-sensor

器件型号:AWR1642

您好,

  (1)检测算法

在技术文章"使用单芯片毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计"中、我有关于 TI 检测算法的问题。 在测试结果第3.2.2节的图17和图21中、有两种距离剖面、即零多普勒线(绿线和粗线)和非零多普勒线(其他颜色的细线)。 我的第一个问题是距离方向移动目标检测中使用的零多普勒线? 如果不是、为什么如此处所示?

顺便说一下、我还想知道测试场景是否是模拟的? 看起来很真实。

 (2)集群和跟踪

    我的第二个问题是有关群集和跟踪算法的问题。 它说它们被配置为每四个帧运行一次。 我想知道为什么不在每个帧上运行它们?  

 

 非常感谢、期待您的回复。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    感谢您提出问题、毫米波团队成员将很快为您提供帮助。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >我的第一个问题是在距离方向移动目标检测中使用的零多普勒线吗? 如果不是、为什么如此处所示?

    零多普勒信息不用于移动目标检测。 为了实现完整性(来自输入信号的所有信息)、它被包括在内。

    >顺便说一下,我还想知道测试方案是模拟的吗?

    是的、测试是在封闭的停车场(受控环境)中执行的

    >我的第二个问题是关于群集和跟踪算法。 它说它们被配置为每四个帧运行一次。 我想知道为什么不在每个帧上运行它们?

    如上述文档的第2.3节所述、聚类算法尝试对位置、速度和角度等类似点进行分组。 在多个帧上累积单个点可提高组关联的性能。