请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFP
您好!
我想知道 如何在 AWR 和 IWR 系统中执行校准。
我知道 校准应该有多种类型/用途 、例如在冷启动时触发的校准和在运行时定期触发的校准。
我想校准应该应用于 某些特定情况、例如工作条件的变化。
如果我能了解 校准操作的详细信息、我将不胜感激、这些操作应包括 射频增益/相位校准、滤波器校准、ADC 校准、
校准间隔(频率)、校准持续时间(持续时间)等
如果有一些有关这些方面的规格、请 告诉我。
除此之外、如果 可能、我还想知道我们打开和关闭每个校准功能的方式。
此致、
Atsushi