This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR 和 IWR 芯片的校准机制

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628871/awr1243-calibration-mechanisms-for-awr-and-iwr-chips

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFP

您好!

我想知道 如何在  AWR 和 IWR 系统中执行校准。

我知道  校准应该有多种类型/用途      、例如在冷启动时触发的校准和在运行时定期触发的校准。

我想校准应该应用于 某些特定情况、例如工作条件的变化。

如果我能了解 校准操作的详细信息、我将不胜感激、这些操作应包括 射频增益/相位校准、滤波器校准、ADC 校准、

校准间隔(频率)、校准持续时间(持续时间)等

如果有一些有关这些方面的规格、请 告诉我。

除此之外、如果  可能、我还想知道我们打开和关闭每个校准功能的方式。

此致、

Atsushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi-San、

    MMWAVE-DFP 版本00.07.00.04支持一些校准操作。 有关校准 API 和消息、请参阅 MMWAVE-DFP 中的"AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf"。 当前 SDK 没有使用校准 API 的示例应用。  

    这些校准 API 仍在不断发展,并将在即将推出的 SDK 中使用示例实施进行更新。

    谢谢、
    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamath-San、

    感谢您提供信息。

    这正是我应该知道的信息。

    此致、

    Atsushi