This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:流错误

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625776/opt8241-cdk-evm-streaming-error

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

从器件获取数据流时遇到一些问题。 它以前在工作、然后它就停止工作了。 主 LED 保持稳定绿色、而 TFC LED 始终保持关闭状态。 我在论坛上发现了关于同一问题的多篇不同文章、但我还无法找到有用的解决方案。 有人可以帮助我吗?

 

以下是 VoxelViewer 中的日志文件:  

Voxel Viewer v0.7.0

德州仪器公司

INFO:TintinCDKCamera:电路板修订版= 2.0

INFO:参数 DMLParser:找到了名为"OPT9221"(vPG1P0)的寄存器映射

INFO:TintinCDKCamera:在1.97445 s 内从 EEPROM 接收到43848字节

INFO:Data2DCodec:原始8位偏移数= 1194

INFO:Data2DCodec:原始数据中无效像素的数量= 0

INFO:Data2DCodec:当前8位偏移数= 1194

错误:DepthCamera:无法将摄像机配置文件设置为"70"

错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::938614940321).VCO_freq1的值

错误:DepthCamera:无法更新参数'mod_freq1'的值

错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::938614940321).VCO_freq2的值

错误:DepthCamera:无法更新参数'mod_freq2'的值

错误:DepthCamera:无法更新参数'Sysclk_in_freq'的值

错误:DepthCamera:无法更新参数'quad_cnt_max'的值

错误:DepthCamera:无法更新参数"VCO_freq2"的值

错误:DepthCamera:无法更新参数"VCO_freq1"的值

错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::938614940321).VCO_freq1的值

错误:DepthCamera:无法更新参数'mod_freq1'的值

错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::938614940321).VCO_freq2的值

错误:DepthCamera:无法更新参数'mod_freq2'的值

错误:DepthCamera:无法更新参数'Sysclk_in_freq'的值

错误:DepthCamera:无法更新参数'quad_cnt_max'的值

错误:DepthCamera:无法更新参数"VCO_freq2"的值

错误:DepthCamera:无法更新参数"VCO_freq1"的值

错误:CameraSystem:无法刷新 TintinCDKCamera 的参数(0:0451:9105::938614940321)。

错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::938614940321)的值。VCO_freq1Tracback (最近一次调用最后一次):

文件"D:\Anand\work\Code\体 素-sdk\体 素-查看器\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.docks.fquentlyUsedParametersDockWidget "、第93行、位于 updateView 中

文件"D:\Anand\work\Code\体 素-sdk\体 素-查看器\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.docks.fquentlyUsedParametersDockParam"、第46行、位于 showWidget 中

文件"D:\Anand\work\Code\体 素-sdk\体 素-查看器\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.views.ParameterHandlerROI"、第127行、位于__init__中

文件"D:\Anand\work\Code\体 素-sdk\体 素-查看器\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.views.ParameterHandlerROI"、第259行、位于 init 中

文件"D:\Anand\work\Code\Voxel-sdk\Voxel-viewer\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.views.XYSpinBox"、第35行、位于 setRange 中

溢出错误

校准状态:校准对温度无效。

错误:ToFCameraBase:无法获取当前帧速率

信息:ToFCameraBase:从388x388@0fps 开始

错误:TintinCDKCamera:无法获取当前帧速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xue、

    我们已收到您有关 OPT8241-CDK-EVM 数据流错误的查询。 设备应用程序团队将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xue、

    似乎 FX2 (USB)工作正常、但 TFC 固件无法加载。

    首先、请更新到最新的 Voxel Viewer (0.9.6)。 您可以从以下网址下载: www.ti.com/.../sbac143。

    接下来、连接到 CDK 后、请通过在参数对话框中搜索"输入"来检查您是否查询 TFC 固件版本(如果可以加载)。

    如果上述操作失败、请尝试在 Voxel Viewer 0.9.6中、Files -> EEPROM Programmer 中、然后选择最新的 TFC 固件(*。tie 文件)。 最新版本可从此处下载:

    www.ti.com/.../sbac142

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    感谢您的回复。 我尝试您建议的步骤、但运气不好、无法正常工作。  

    当我在参数列表中搜索"次要"时、其值为0。 然后我尝试将固件更新 为3.0版本, EEPROM 编程器会显示以下消息:

    EEPROM JEDEC ID = 0xef6013

    EEPROM 状态= 0x0

    前64个字节= 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0x56 0xef 0xef 0xaf 0xef 0xef 0xCF 0xdf 0xdf 0x9f 0x9f 0x9f 0x8F 0x9f 0x9f 0x9f 0x9f 0xbbf 0x9f 0xbf 0xbbf 0x9f 0x9f 0x9f 0x9f 0xdf 0xdf 0xdf 0xff 0xff 0xoff 0xbf 0x9f 0x9f 0xbf 0xFFF 0x9f 0xFFF 0x9f 0xFFF 0x

    写入使能、EEPROM 状态= 0x2

    擦除、EEPROM 状态= 0x3

    正在等待擦除...

    擦除完成、EEPROM 状态= 0x0

    前64个字节= 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff

    正在启动 EEPROM 写入...

    待定524288字节...

    EEPROM 写入完成...

    前64个字节= 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0x56 0xef 0xef 0xaf 0xef 0xef 0xCF 0xdf 0xdf 0x9f 0x9f 0x9f 0x8F 0x9f 0x9f 0x9f 0x9f 0xbbf 0x9f 0xbf 0xbbf 0x9f 0x9f 0x9f 0x9f 0xdf 0xdf 0xdf 0xff 0xff 0xoff 0xbf 0x9f 0x9f 0xbf 0xFFF 0x9f 0xFFF 0x9f 0xFFF 0x

    完成!

    我认为固件已成功更新、但问题未得到解决。

    谢谢你

    黄雪仁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的描述、电路板可能会损坏(可能是 ESD?)。 您从何处以及何时购买此电路板?

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路板于2016年9月10日从 TI 商店购买

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    是否可以修复此板?

    谢谢你

    Xue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xue、

    请发送电子邮件至 ti-3dtof@list.ti.com 并指明您的公司、邮寄地址和申请。  我们将看到我们是否可以修复或替换它。

    Larry