This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:Radar Studio 中的 TDM MIMO 设置

Guru**** 2552150 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628231/iwr1443boost-tdm-mimo-setting-in-radar-studio

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!  

在 SWRA554.pdf 的第9页中、它介绍了如何在 MIMO 模式下配置器件、但我仍然对在 Radar Studio 中配置 MIMO 感到困惑。

对于 IWR1443+DevPack+TSW1400、如何设置2个 Tx 交替工作?  

在 Radar Studio->SensorConfig->chirp 标记中、它具有'Start chirp for Cfg'和'End chirp for Cfg'、在 Frame 标记中、它具有'Start chirp TX'和'End chirp TX'。

如果我想设置2个 Tx 交替工作、我需要设置 "开始 Cfg"=0时的线性调频脉冲、 "结束 Cfg"=0时的线性调频脉冲、当前线性调频脉冲的 TX 使能= TX1;然后 、"开始 Cfg"=1时的线性调频 脉冲、"结束线性调频脉冲"=1时的线性调频脉冲、当前线性调频脉冲= TX2时的 TX 使能。 然后在帧标签中、我需要设置 "开始线性调频脉冲 TX"=0和"结束线性调频脉冲 TX"=1、这意味着在一个帧中、线性调频脉冲与 TX1以及线性调频脉冲与 TX2交替工作。

问题1:我的设置是否正确?

Q2:在线性调频脉冲标签中、如果我设置 "开始针对 Cfg"=0、 "针对 Cfg"=1的结束线性调频脉冲、或 "针对 Cfg"大于0 (例如100)的结束线性调频脉冲、则此设置是否合法、此设置意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhaoyu、

    我已将您的问题提交给 IWR 团队成员、很快有人会为您提供全面的回复。

    在此之前、我认为您的配置正确、Tx 天线可以交替工作。

    您能否确认您已观看毫米波+TSW1400培训视频? training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我已经观看了视频。 它没有提到毫米波传感器的 MIMO 设置。

    BR、

    赵雨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhaoyu、

    您可以执行以下步骤:

    sensorconfig->chirp 中的1.set 参数  

    系统配置 ID = 0;cfg = 0时的起始线性调频脉冲; cfg = 0时的结束线性调频脉冲; TX1启用;TX2禁用

    单击"设置"

    sensorconfig->chirp 中的2.set 参数  

    系统配置 ID = 0;cfg = 1时的起始线性调频脉冲; cfg = 1时的结束线性调频脉冲; TX1禁用;TX2启用

    单击"设置"

    sensorconfig->frame 中的3.set 参数

    开始线性调频脉冲 TX = 0;结束线性调频脉冲 TX = 1;   

    单击"设置"

    其他步骤与1TX4RX 模式相同。

    然后、您可以使用 TDM-MIMO 模式捕获数据。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、您好!

    我将使用您的方法来设置 TDM MIMO 模式。

    非常感谢。

    赵雨