主题中讨论的其他器件:IWR1443
您好!
在 SWRA554.pdf 的第9页中、它介绍了如何在 MIMO 模式下配置器件、但我仍然对在 Radar Studio 中配置 MIMO 感到困惑。
对于 IWR1443+DevPack+TSW1400、如何设置2个 Tx 交替工作?
在 Radar Studio->SensorConfig->chirp 标记中、它具有'Start chirp for Cfg'和'End chirp for Cfg'、在 Frame 标记中、它具有'Start chirp TX'和'End chirp TX'。
如果我想设置2个 Tx 交替工作、我需要设置 "开始 Cfg"=0时的线性调频脉冲、 "结束 Cfg"=0时的线性调频脉冲、当前线性调频脉冲的 TX 使能= TX1;然后 、"开始 Cfg"=1时的线性调频 脉冲、"结束线性调频脉冲"=1时的线性调频脉冲、当前线性调频脉冲= TX2时的 TX 使能。 然后在帧标签中、我需要设置 "开始线性调频脉冲 TX"=0和"结束线性调频脉冲 TX"=1、这意味着在一个帧中、线性调频脉冲与 TX1以及线性调频脉冲与 TX2交替工作。
问题1:我的设置是否正确?
Q2:在线性调频脉冲标签中、如果我设置 "开始针对 Cfg"=0、 "针对 Cfg"=1的结束线性调频脉冲、或 "针对 Cfg"大于0 (例如100)的结束线性调频脉冲、则此设置是否合法、此设置意味着什么?