This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:环境温度与输出精度之间的关系

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2212, LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624999/fdc2212-relationship-between-ambient-temperature-and-output-accuracy

器件型号:FDC2212
主题中讨论的其他器件: LDC2114

尊敬的专家:

我的客户正在评估 FDC2212。

但是、FDC 2212无法保持客户要求的输出精度。

这张图片是实际输出特性。


输出会因环境温度的变化而波动。


这是正常的特定于器件的情况吗?

①Register 设置

⇒我查看了寄存器的设置、似乎它提高了一个位。

我将附加一个寄存器设置表。 您能否检查它是否设置了错误的寄存器值?

e2e.ti.com/.../2262.FDC2212-Resistors.xlsx

②Circuit 设计& 传感器局部电极的设计

如果您有直接沟通、请联系我。

 

电容的③Temperature μ F 特性

我在另一篇文章中看到了这样的一篇文章。

http://e2e.ti.com/support/sensor/capacitive-sensing/f/987/t/578729?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=FDC2212

 


没有这种情况,我有困难。

我想有机会解决问题。

小建议可以、所以请给我回复。

 

最棒的,雷加尔

也不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的专家

    请仅告知器件本身是否具有温度特性或
    是否可以通过寄存器设置进行更正。

    最好的雷加尔
    Nori
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nori-San、您好!

    电容式感应对环境变化很敏感。 这可以通过基线跟踪算法进行补偿。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yibo-San、您好!

    感谢您的回复!
    我了解到环境温度会影响精度。

    是否可以通过寄存器设置校正精度失真?
    在这种情况下、我希望您确认我的寄存器是正确的。

    支持难度大、客户遇到问题。

    最棒的雷加斯
    Nori
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nori-San、

    FDC2212没有针对环境波动的内置补偿。

    不过、他们可能会考虑 LDC2114、LDC2114是我们谐振感应产品系列中的第三代器件、它具有内置的基线跟踪功能。 基于 LC 谐振的 LDC 和 FDC 产品非常相似、可用于电感和电容应用。

    此致、

    Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yibo-San、您好!

    感谢你的答复。
    我了解到 FDC 2212没有校准功能。
    FDC 2214是否具有校准功能?
    此外、我最关心的是、FDC 2212和 FDC 2214在器件本身中具有温度特性?

    最棒的,雷加尔
    福泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽-圣、您好、

    客户尝试使用 FDC 器件的应用是什么? 他们是否考虑将其中一个通道用作参考通道?

    我们的器件都没有测量温度并对其进行补偿、但正如 Yibo-San 提到的、我们可以利用基线跟踪算法来抵消缓慢的环境变化。 但是、实施基线跟踪算法会显著降低进行绝对测量的能力。 因此、在我们提出解决方案之前、需要更多有关客户应用的详细信息。 还请说明当前的评估设置。

    此致、