请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2212 主题中讨论的其他器件: LDC2114
尊敬的专家:
我的客户正在评估 FDC2212。
但是、FDC 2212无法保持客户要求的输出精度。
这张图片是实际输出特性。
输出会因环境温度的变化而波动。
这是正常的特定于器件的情况吗?
①Register 设置
⇒我查看了寄存器的设置、似乎它提高了一个位。
我将附加一个寄存器设置表。 您能否检查它是否设置了错误的寄存器值?
e2e.ti.com/.../2262.FDC2212-Resistors.xlsx
②Circuit 设计& 传感器局部电极的设计
⇒如果您有直接沟通、请联系我。
电容的③Temperature μ F 特性
⇒我在另一篇文章中看到了这样的一篇文章。
没有这种情况,我有困难。
我想有机会解决问题。
小建议可以、所以请给我回复。
最棒的,雷加尔
也不是