This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:从毫米波开箱即用演示中读取 Z 值

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628755/iwr1642boost-reading-z-values-from-the-mmwave-out-of-the-box-demo

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOST

您好!  

我刚刚开始在开发板上测试毫米波传感器。 我正在解析电路板上运行开箱即用演示时发送的串行数据。 我可以看到显示准确位置的 X 和 Y 2字节字段。 使用它们、我能够确定传感器的水平视场。 我还想找到垂直视场、我需要 Z 值。 但是、对于所有数据帧中的所有对象、Z 字段始终为0。 这是演示本身的限制吗? 如何配置传感器以输出所有对象的 Z 值?  

这是水平视场的图。 在一个图形上叠加了三个试验、其中我缓慢地使物体更接近传感器位于原点的坐标 y 轴。 我希望在垂直视场中完成类似的任务。  

传感器配置文件已附加。  e2e.ti.com/.../profile.cfg

感谢你能抽出时间。

Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Herman、您好。

    因此、这将不是器件的限制、而是 PCB 中的嵌入式天线的限制。 由于两个 Tx 天线处于相同的相对高度、因此很难获取任何仰角(z 坐标)信息。

    这与 IWR1443BOOST 不同、其中有三个 Tx 天线、其中一个天线的位置比 PCB 中的其他两个天线高一点。 这允许在任一方向进行15度仰角检测、从而实现30度视场。

    除了这些 BoosterPack 之外、这些限制可以通过定制天线设计来纠正、但这完全是一个不同的问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash