主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM
大家好、我很不幸运让 Matlab 引擎由 Radar Studio 运行(屏幕截图作为图片附加、下面粘贴了错误消息副本
[15:20:45][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[15:20:45][RadarAPI]:错误:'MatlabPostProcGui.MatlabPostProceGUIClass'的类型初始化程序抛出异常。
[15:20:45]迹线:
[15:20:45],MatlabPostProcGui.MatlabPostProceGUIClass..ctor ()
[15:20:45],网址为 AR1xController.frmAR1Main.InitMatlabPostProcEngine(String PostProcess 类路径)
[15:20:45][RadarAPI]:错误:Matlab 初始化中发生错误
[15:20:45][RadarAPI]:无法启动 MATLAB 引擎..
[15:20:50][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\admininstall\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[15:20:50][RadarAPI]:错误:对象引用未设置为对象的实例。
[15:20:50]迹线:
[15:20:50] at AR1xController.ScriptOps.getMatlabPostProcVersion()
[15:20:50]测试=错误
[15:20:50]
[15:20:50]***脚本成功完成。***
下面是我的硬件配置:
我将 AWR1642BOOST、MMWAVE-DEVPACK 和 TSW1400EVM 连接在一起。 升压和 EVM 由5V 外部电源供电、所有3块板均通过 USB 连接(在设备管理器/Windows 10-FTDI 驱动程序中检测到的端口/设备在 Windows 10中禁用驱动程序签名检查后成功安装)
这是我的软件配置
(是的、我按照 Radar Studio 手册中的说明、按照步骤将某些文件从 Radar Studio 手动复制到 HSDC 软件文件夹中)。
1我已安装 Matlab Runtime 8.5.1
2我已使用"ti_emupack_setup_7.0.48.0_win_32"更新 XDS 驱动程序
3 Radar Studio 版本为 v1.7.4.0、按照规定作为 DFP 的一部分安装在 MATLAB 引擎和 FTDI 之后
4号 HSDC Pro 为 v4.7
是的、基本上 Radar Studio 可以;不加载 Matlab 运行时。 我甚至卸载了 Matlab 2016a、以防万一、仍然无法正常工作!
有指针吗? 非常感谢大家