This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:Radar Studio "Matlab 引擎无法启动"

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628578/awr1642boost-radar-studio-matlab-engine-couldn-t-be-started

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

大家好、我很不幸运让 Matlab 引擎由 Radar Studio 运行(屏幕截图作为图片附加、下面粘贴了错误消息副本

[15:20:45][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[15:20:45][RadarAPI]:错误:'MatlabPostProcGui.MatlabPostProceGUIClass'的类型初始化程序抛出异常。
[15:20:45]迹线:
[15:20:45],MatlabPostProcGui.MatlabPostProceGUIClass..ctor ()
[15:20:45],网址为 AR1xController.frmAR1Main.InitMatlabPostProcEngine(String PostProcess 类路径)
[15:20:45][RadarAPI]:错误:Matlab 初始化中发生错误
[15:20:45][RadarAPI]:无法启动 MATLAB 引擎..
[15:20:50][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\admininstall\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[15:20:50][RadarAPI]:错误:对象引用未设置为对象的实例。
[15:20:50]迹线:
[15:20:50] at AR1xController.ScriptOps.getMatlabPostProcVersion()
[15:20:50]测试=错误
[15:20:50]
[15:20:50]***脚本成功完成。***

下面是我的硬件配置:

我将 AWR1642BOOST、MMWAVE-DEVPACK 和 TSW1400EVM 连接在一起。 升压和 EVM 由5V 外部电源供电、所有3块板均通过 USB 连接(在设备管理器/Windows 10-FTDI 驱动程序中检测到的端口/设备在 Windows 10中禁用驱动程序签名检查后成功安装)

这是我的软件配置

(是的、我按照 Radar Studio 手册中的说明、按照步骤将某些文件从 Radar Studio 手动复制到 HSDC 软件文件夹中)。

1我已安装 Matlab Runtime 8.5.1

2我已使用"ti_emupack_setup_7.0.48.0_win_32"更新 XDS 驱动程序

3 Radar Studio 版本为 v1.7.4.0、按照规定作为 DFP 的一部分安装在 MATLAB 引擎和 FTDI 之后

4号 HSDC Pro 为 v4.7

是的、基本上 Radar Studio 可以;不加载 Matlab 运行时。 我甚至卸载了 Matlab 2016a、以防万一、仍然无法正常工作!

有指针吗? 非常感谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、是的、我确实以 admin 身份运行 Radar Studio、并以 admin 身份安装 HSDC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试重新安装 MATLAB 运行时引擎并重新启动 RadarStudio?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Raghu,是的,我还是运气不好。 我还尝试在连接 EVM 的情况下重新安装 HSDC Pro。 基本上,我现在有3块板连接在一起,价值约2 000美元,但还不能正常工作:-)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maksudi、  

    还有一件事要检查。 能否确保已安装 Matlab Runtime Engine 8.5.1 32位版本?  

    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    感谢您的提醒。 现在错误消失了(32位 runtimr)。 我之前安装了64位版本的 Matlab Runtime (因为我的计算机是64位)。

    文档中的 URL 确实指向32位版本、但它在文档文本中没有专门指定。

    再次感谢。 我现在将继续尝试使用 TWS1400设置原始数据捕获

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解决