请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-C2000EVM 主题中讨论的其他器件: TDC1000
您好!
1.要测量浓度、您认为使用1MHz 传感器测量直径约为1.5英尺的最大距离是多少?
2.是否也可以对化学液体进行浓度测量? 液体中存在的离子是否可以检测到浓度变化?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1.要测量浓度、您认为使用1MHz 传感器测量直径约为1.5英尺的最大距离是多少?
2.是否也可以对化学液体进行浓度测量? 液体中存在的离子是否可以检测到浓度变化?