This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:测量范围

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628440/tdc1000-c2000evm-measurements-range

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件: TDC1000

您好!

1.要测量浓度、您认为使用1MHz 传感器测量直径约为1.5英尺的最大距离是多少?

2.是否也可以对化学液体进行浓度测量? 液体中存在的离子是否可以检测到浓度变化?

3.我正在使用此传感器、您是否认为它适合我的浓度、液位和流速测量       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    1.液体中1.5英尺的距离应该很好。
    2.您真正测量的是液体中的声速、这主要与液体密度有关。 如果添加离子会影响液体的密度、则声速将发生变化、您将能够使用超声波检测浓度。
    3.您正在将此传感器用于所有3种类型的测量? 通常、不同的传感器用于流速与浓度和液位之间的关系。 您所连接的换能器的谐振频率适用于流量应用、但它需要特殊外壳来测量流速。 对于液位和浓度、我建议使用此 Steminc 换能器、因为它非常适合各种应用: www.steminc.com/.../piezo-ceramic-disc-1-mhz

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能向我推荐欧洲公司的任何一家公司、因为您说的该公司的运费是传感器价格的5倍。 您能告诉我我应该如何将我的传感器连接到 TDC1000-C2000EVM、以及我应该如何在软件上读出它。 根据我看到的其他信息、我的软件不显示液位、浓度和其他信息。 它在调试中也不显示更新软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 TDC1000数据表、其中包括用于根据飞行时间计算流速、液位和浓度的公式。 请注意、浓度取决于您测量的物质、您必须生成一些应用曲线、以确定飞行时间与系统浓度之间的确切关系。

    本应用手册(www.ti.com/.../snaa266a.pdf) 对换能器有进一步的建议。

    此致、