This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:用于评估板的电源

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628466/awr1642boost-power-supply-for-evaluation-board

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

在评估板 中、PMIC 1.8V 转换为 AWR 1.3V、并且有一个单独的 LDO 将 PMIC 2.3V 转换为1.8V、用于 AWR 芯片。 我很好奇为什么 PMIC 的1.8V 不直接用于为 AWR 芯片供电、而是使用 PMIC 2.3V 转换为1.3V? 是否建议为 AWR 1.8V 电源使用单独的 LDO?

谢谢、

Faiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiz、
    开关(直流/直流)输出通常具有很高的噪声、因此可能会对模拟性能造成问题。 这就是我们使用 LDO 为模拟块提供更清洁电源的原因。 我们还使用无源滤波器而不是 LDO 来评估电源的清理。
    使用2.3V 来生成1.3V 将导致 LDO 上的更大功率降并增加功耗。 使 LDO 输入尽可能接近 LDO 输出电压可降低 LDO 上的功率耗散。

    此致、
    Vivek