请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 您好!
在评估板 中、PMIC 1.8V 转换为 AWR 1.3V、并且有一个单独的 LDO 将 PMIC 2.3V 转换为1.8V、用于 AWR 芯片。 我很好奇为什么 PMIC 的1.8V 不直接用于为 AWR 芯片供电、而是使用 PMIC 2.3V 转换为1.3V? 是否建议为 AWR 1.8V 电源使用单独的 LDO?
谢谢、
Faiz