This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:OPT8241-CDK-EVM 校准要求

Guru**** 2548280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627973/opt8241-cdk-evm-opt8241-cdk-evm-calibration-qeustion

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

大家好、

客户正在使用 OPT8241-CDK-EVM。

 OPT8241-CDK-EVM  在出厂前是否进行了校准?

当客户使用 VoxelViewer 的配置文件测试 OPT8241-CDK-EVM 时、

他是否需要校准 OPT8241-CDK-EVM?

如果他需要 校准 OPT8241-CDK-EVM、如何  重新校准 OPT8241-CDK-EVM?

祝你一切顺利、

张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库存中提供的 OPT8241-CDK-EVM 针对镜头失真、常见相位偏移、像素偏移和温度进行了校准。  结果将保存到"MetrilusLongRange (HW)"和"MetrilusShortRange (HW)"配置文件中。

    校准对可能改变相位读数的参数变化很敏感、因此、如果这些参数发生变化、校准将不再有效。  这些参数包括照明功率、频率以及在较小程度上集成占空比。

    要重新校准、请遵循 Voxel Viewer 用户指南: http://www.ti.com/lit/ug/sbou157/sbou157.pdf 

    从第17页开始。

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    很抱歉,我仍然不明白。 我有两个想法、如下所示:

    1.您是指 如果照明功率、频率以及在较小程度上、积分占空比发生了变化、  

    然后、客户需要重新校准参数并按照第17页上的 Voxel Viewer 用户指南进行操作。

    如果   照明功率、频率以及在较小程度上集成占空比未发生变化、则客户会这样做

    无需重新校准。

    2.或者您是指客户必须重新校准参数并遵循第17页上的 Voxel Viewer 用户指南。

    在校准期间、客户需要确保 照明功率、频率以及在更小的程度上不会更改集成占空比。

    哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    有什么建议吗? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的(1)正确。 如果客户更改了上述任何参数、则需要重新校准。 如果他们必须重新校准、他们应该遵循从第17页开始的 Voxel Viewer 指南。

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    感谢你的帮助。 我想知道"在较小程度上"是什么? 您是否会详细解释此参数?

    我在数据表中找不到此参数。