器件型号:OPT8241-CDK-EVM
大家好、
客户正在使用 OPT8241-CDK-EVM。
OPT8241-CDK-EVM 在出厂前是否进行了校准?
当客户使用 VoxelViewer 的配置文件测试 OPT8241-CDK-EVM 时、
他是否需要校准 OPT8241-CDK-EVM?
如果他需要 校准 OPT8241-CDK-EVM、如何 重新校准 OPT8241-CDK-EVM?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
大家好、
客户正在使用 OPT8241-CDK-EVM。
OPT8241-CDK-EVM 在出厂前是否进行了校准?
当客户使用 VoxelViewer 的配置文件测试 OPT8241-CDK-EVM 时、
他是否需要校准 OPT8241-CDK-EVM?
如果他需要 校准 OPT8241-CDK-EVM、如何 重新校准 OPT8241-CDK-EVM?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师
库存中提供的 OPT8241-CDK-EVM 针对镜头失真、常见相位偏移、像素偏移和温度进行了校准。 结果将保存到"MetrilusLongRange (HW)"和"MetrilusShortRange (HW)"配置文件中。
校准对可能改变相位读数的参数变化很敏感、因此、如果这些参数发生变化、校准将不再有效。 这些参数包括照明功率、频率以及在较小程度上集成占空比。
要重新校准、请遵循 Voxel Viewer 用户指南: http://www.ti.com/lit/ug/sbou157/sbou157.pdf
从第17页开始。
Larry
您好、Larry、
很抱歉,我仍然不明白。 我有两个想法、如下所示:
1.您是指 如果照明功率、频率以及在较小程度上、积分占空比发生了变化、
然后、客户需要重新校准参数并按照第17页上的 Voxel Viewer 用户指南进行操作。
如果 照明功率、频率以及在较小程度上集成占空比未发生变化、则客户会这样做
无需重新校准。
2.或者您是指客户必须重新校准参数并遵循第17页上的 Voxel Viewer 用户指南。
在校准期间、客户需要确保 照明功率、频率以及在更小的程度上不会更改集成占空比。
哪一项是正确的?