This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:级联配置

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626301/awr1642-cascading-configuration

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

大家好、我想开发一个系统、在这个系统中、我有几个 AWR1642相互连接、组成了级联配置、但我看不到哪一个是硬件架构。 我所了解的、AWR1642模块可通过 CAN-FD 接口进行连接。 另一方面、如果我要捕获所有数据、我是否只需使用一个 TSW1400 + 1 DEVPACK、或者是否必须根据 AWR1642使用1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在考虑拥有多个同步并提供 ADC 数据的 AWR 器件?

    或者您是否只是在查看连接到中央 CAN-FD 总线的多个 AWR 器件?

    请您澄清一下吗?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望连接并同步多个 AWR1642器件、并共同处理所有器件的 ADC 数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您计划如何同步多个 AWR1642器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我希望你告诉我的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克拉拉、

    AWR1642器件不能用于同步级联配置。

    AWR1243器件最适合级联配置。 一个4芯片级联参考设计正在开发中。

    作为定制级联设计指南的应用手册也在编写中、但将更快提供。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果我使用的是 AWR1243器件、如何实现同步? 我必须使用哪种外部处理器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用主芯片生成的20GHz 射频 LO 实现同步。

    AWR1243支持20GHz 同步 。  请参阅 AWR1243数据表的器件比较部分

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有同步的情况下、我想使用几个 AWR1642、是否必须根据 AWR1642使用1个 DEVPACK + TSW1400?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AWR1642不支持针对级联配置的20GHz 同步。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以、但可以通过 CAN-FD 接口进行连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 CANFD 进行连接、但无法实现级联操作所需的精确同步。

    -Raghu