Thread 中讨论的其他器件: AWR1243
大家好、我想开发一个系统、在这个系统中、我有几个 AWR1642相互连接、组成了级联配置、但我看不到哪一个是硬件架构。 我所了解的、AWR1642模块可通过 CAN-FD 接口进行连接。 另一方面、如果我要捕获所有数据、我是否只需使用一个 TSW1400 + 1 DEVPACK、或者是否必须根据 AWR1642使用1?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我想开发一个系统、在这个系统中、我有几个 AWR1642相互连接、组成了级联配置、但我看不到哪一个是硬件架构。 我所了解的、AWR1642模块可通过 CAN-FD 接口进行连接。 另一方面、如果我要捕获所有数据、我是否只需使用一个 TSW1400 + 1 DEVPACK、或者是否必须根据 AWR1642使用1?
克拉拉、
AWR1642器件不能用于同步级联配置。
AWR1243器件最适合级联配置。 一个4芯片级联参考设计正在开发中。
作为定制级联设计指南的应用手册也在编写中、但将更快提供。
谢谢、
Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------
使用主芯片生成的20GHz 射频 LO 实现同步。
AWR1243支持20GHz 同步 。 请参阅 AWR1243数据表的器件比较部分
谢谢、
Raghu