This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 传感器建议

Guru**** 2542530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627557/sensor-recommendation

尊敬的先生/女士:

 

不确定我是否布置在正确的地方。 我的一位客户正在寻找  用于自动化机器(高振动和温度变化)的传感器(每台<10美元)

 

行程:50密耳、+/- 0.5密耳

工作温度:-40–150摄氏度

工作电压:5V 或12V

终端应用是线接合机、因此传感器需要检测沿 xyz 轴的50 +/- 0.5 mil 精度。

 

我能否检查 TI 是否有适合此应用的传感器?

 

此致、
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KPK 您好、

    我们的电感式传感解决方案可测量导电物体的移动、因此、如果您希望测量导线的移动、则可以使用 LDC。 我们销售的器件需要基于应用定制的传感器。 通常、我们仅测量每个传感器的一个运动轴;因此、XYZ 测量需要一组传感器。

    请查看传感器设计应用手册:   了解更多信息。

    此致、

    Christo