请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627557/sensor-recommendation
尊敬的先生/女士:
不确定我是否布置在正确的地方。 我的一位客户正在寻找 用于自动化机器(高振动和温度变化)的传感器(每台<10美元)
行程:50密耳、+/- 0.5密耳
工作温度:-40–150摄氏度
工作电压:5V 或12V
终端应用是线接合机、因此传感器需要检测沿 xyz 轴的50 +/- 0.5 mil 精度。
我能否检查 TI 是否有适合此应用的传感器?
此致、
公里/小时