Thread 中讨论的其他器件:AWR1243、
大家好、
我有 AWR1243和 MMWAVE-DEVPACK。 并将其连接到 Radar Studio。
我将 SOP 模式设置为开发模式、所有 FDTI、RS232和 SPI 均连接良好。
然后我为射频加电。
然后在 SensorConfig 选项卡中、我将 Start freq 设置为77GHz、将斜率设置为0以生成77GHz 信号音调。 然后单击"设置"。
这是否意味着 AWR1243BOOST 正在运行并生成77GHz 信号音调?
这是不是某些 LED 指示灯显示 AWR12FIC 的发送器正在工作、我的意思是它正在发送射频信号?
谢谢!