This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:如何生成单音调频率?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628151/awr1243boost-how-to-generate-single-tone-frequency

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

大家好、

 

我有 AWR1243和 MMWAVE-DEVPACK。 并将其连接到 Radar Studio。

我将 SOP 模式设置为开发模式、所有 FDTI、RS232和 SPI 均连接良好。

然后我为射频加电。


然后在 SensorConfig 选项卡中、我将 Start freq 设置为77GHz、将斜率设置为0以生成77GHz 信号音调。 然后单击"设置"。


这是否意味着 AWR1243BOOST 正在运行并生成77GHz 信号音调?

这是不是某些 LED 指示灯显示 AWR12FIC 的发送器正在工作、我的意思是它正在发送射频信号?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、

    您的 AWR1243应生成该77GHz 信号。 此时没有 LED 指示。

    如果您有任何疑问或需要 Radar Studio 帮助、请告知我们。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Radar Studio 设置中、合成器斜坡速率设置为 MHz/us。  有一个起始频率。   因此、在线性调频脉冲时间(斜坡结束时间)内的起始频率+(MHz/us)是线性调频脉冲频率范围。   

    线性调频脉冲期间没有 LED。    

    Radar Studio 具有设置步骤、然后当您配置 TSW1400 (屏幕左侧按钮)、TSW1400 ARM、TSW1400触发帧时、这会导致雷达传感器启动帧。   在您的帧配置中、由于帧数为0、因此它是连续的。   

    我将设置一个非常低的 MHz/us、以便您可以使用距离天线2米的金属物体对 FMCW 线性调频脉冲进行后处理、并查看结果。   

    触发器选择是-软件触发器、因此它从 Radar Studio 开始。

    如果您将频谱分析仪设置为77Ghz、则应在开始频率处看到提示音(使用0Mhz / usec)。   

    我们提供了有关使用 TSW1400的 TI 培训、请先尝试参加此培训(您可以检查设置)、然后尝试使用单音方法。   

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 还有一个问题。
    目前、我有 AWR1243BOOST+mmWave-Pack、无 TSW1400。
    那么、我可以将拍频信号从 AWR1243转储到 PC 吗? 我想捕获拍频以执行距离-多普勒处理。
    或者、我应该让 TSW1400这样做吗?
    那么、实际上、我无法仅使用 AWR1243BOOST+MMWAVE-PACK 完成更多任务?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Radar Studio 中有一个 Continuous Stream 选项卡、您可以设置 Tx 开始频率、启用连续流、您所描述的另一种方法也应该起作用。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joe!
    我只需要一个快速的答案
    如果没有 TSW1400、在上图中、我将0设置为无帧。
    那么、这是否意味着、如果我在"帧"子窗口中单击"设置"、AWR1243将连续运行并持续传输射频信号?

    我将按照您的建议进行培训!