请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 所有、
我有一个 AWR1642BOOST EVM。 电路板上有一个 J2连接器、用作清理 PLL (1.8V 输出电压摆幅)后时钟子系统的参考时钟输出。 但是、当我为电路板加电时、我无法在该连接器上看到参考40MHz 时钟信号。
如何测量此40MHz 时钟?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
所有、
我有一个 AWR1642BOOST EVM。 电路板上有一个 J2连接器、用作清理 PLL (1.8V 输出电压摆幅)后时钟子系统的参考时钟输出。 但是、当我为电路板加电时、我无法在该连接器上看到参考40MHz 时钟信号。
如何测量此40MHz 时钟?
谢谢、