This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AR_OSC_CLKOUT 测量

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626425/awr1642boost-ar_osc_clkout-measurement

器件型号:AWR1642BOOST

所有、

我有一个 AWR1642BOOST EVM。 电路板上有一个 J2连接器、用作清理 PLL (1.8V 输出电压摆幅)后时钟子系统的参考时钟输出。 但是、当我为电路板加电时、我无法在该连接器上看到参考40MHz 时钟信号。

如何测量此40MHz 时钟?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您使用的是 Radar Studio 工具、则有一个"RegOP"选项卡、其中有调试信号选项。 这些是可在 OSC_CLKOUT 上输出用于调试目的的信号。 当您"设置"引脚上的相应信号可用后。 默认情况下、在单芯片配置中、该引脚上没有任何输出。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设 OSC_CLKOUT 的频率为40MHz。 如果我制作自己的电路板、如何更改固件以使其可用?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    频率取决于您发出此调试引脚的信号。 合成为2.5/5GHz 信号,APLL 为1.8GHz 信号,参考时钟为40MHz 信号。 这可以使用 DFP 封装中提供的 Radar Studio 工具来完成。


    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJimmy、
    这是否有助于解决您的查询?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我还没有尝试过。