请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 你好、冠军、
我的客户正在调试自己的接口板、例如遵循 TI 设计的 TI DevPack。 他们的电路板现在可以与 Radar Studio 配合使用、但无法与 TSW1400配合使用。 他们正在检查其电路板上的120引脚连接。 在 DevPack 的原理图中、除了 LVDS/CSI2信号之外还有许多信号。 您能否仔细检查原理图中的所有信号是否都需要?
在客户电路板上、它们连接了引脚14、16、[20、22、26、32、34、38、40、44、46、50、52、56、58]->CSI2/LVDS 和93、94、96、 106与所需的信号。 这些信号是否足以使 TSW1400正常工作? 此外、BP_LP_5V_IN 在连接器中的用途是什么?
谢谢、
Adam