This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:DevPack 中的120引脚连接器中需要哪些信号?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626238/awr1243-which-signals-are-necessary-in-120-pin-connector-in-devpack

器件型号:AWR1243

你好、冠军、
  我的客户正在调试自己的接口板、例如遵循 TI 设计的 TI DevPack。 他们的电路板现在可以与 Radar Studio 配合使用、但无法与 TSW1400配合使用。 他们正在检查其电路板上的120引脚连接。 在 DevPack 的原理图中、除了 LVDS/CSI2信号之外还有许多信号。 您能否仔细检查原理图中的所有信号是否都需要?
  在客户电路板上、它们连接了引脚14、16、[20、22、26、32、34、38、40、44、46、50、52、56、58]->CSI2/LVDS 和93、94、96、 106与所需的信号。 这些信号是否足以使 TSW1400正常工作? 此外、BP_LP_5V_IN 在连接器中的用途是什么?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    如果 RADAR Studio 完全正常工作、则要连接到 TSW1400的唯一附加信号仅为您在上面所示的 LVDS 通道、无需其他任何信号。 TSW1400不需要5V_IN、它用于主机也可以为雷达器件提供电源的主机接口。

    您能否发布您遇到的错误以及您执行的步骤?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    捕获是否在客户端工作?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    感谢您的回复。 您的评论是正确的、客户也验证了只有 LVDS 通道用于 TSW1400数据采集。 问题仍然存在、TSE1400无法使用自己的接口板捕获数据。 我建议他们测量 LVDS 信号质量、但是他们现在正在处理一些其他高优先级、没有时间对此问题进行调试。 我认为我们可以及时地坚持下去,等待他们取得进一步进展。

    谢谢、
    Adam