This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:SpO2测量

Guru**** 2542650 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626837/afe4404-spo2-measurement

器件型号:AFE4404

尊敬的 TI 专家:

我的一位客户已经完成了基于 AFE4404 的 SPO2测量原型设计, 他们遇到了以下两个问题:

1) 1)在同一人的不同手腕位置测量时、他们发现红色与红外之间的直流值无线电 发生了变化。 这将影响测量的稳定性。 他们如何调整一些参数以消除这种影响?

2) 2)有时、交流信号非常弱、当通过增大 TIA_GAIN 来放大交流信号时、一旦接近100K 增益、IR 的直流值 将饱和(接近2^21)。 它们如何在  IR 直流值不饱和的情况下实现高于100K 的增益?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、您好!

    我们已收到您关于 AFE4404的询问、希望稍后能得到一些答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    通常、心率信号的直流电会因某些生物现象而漂移、称为直流漂移。
    通过实施数字直流消除滤波器(即 HPF),可以在 MCU 中消除这种漂移。

    可使用 AFE4404的偏移消除 DAC 移除红外信号(或任何其他信号)的直流电流。 通常、MCU 中需要一种算法来跟踪所有相位的直流、并应用校正以尽可能抵消直流。 通过消除直流、可以增大 TIA 的增益以放大交流信号。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabin:

    非常感谢您的支持。