请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626837/afe4404-spo2-measurement
器件型号:AFE4404尊敬的 TI 专家:
我的一位客户已经完成了基于 AFE4404 的 SPO2测量原型设计, 他们遇到了以下两个问题:
1) 1)在同一人的不同手腕位置测量时、他们发现红色与红外之间的直流值无线电 发生了变化。 这将影响测量的稳定性。 他们如何调整一些参数以消除这种影响?
2) 2)有时、交流信号非常弱、当通过增大 TIA_GAIN 来放大交流信号时、一旦接近100K 增益、IR 的直流值 将饱和(接近2^21)。 它们如何在 IR 直流值不饱和的情况下实现高于100K 的增益?
非常感谢。