请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我发现如果我将 EVM 和 devpack 的 USB 电缆连接到 PC、那么当我尝试使用 uniflash 烧录闪存时、烧录将失败。 Uniflash 工具将在打开的 COM 端口中挂起或报告连接到 COM 端口错误。
如果我仅将 EVM 的 USB 电缆连接到 PC (断开与 devpack 的连接)、则 Uniflash 可以正常工作。
请问您的原因是什么? devpack 的 COM 端口与 EVM 不同。 为什么它会影响 Uniflash?