This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:当 DevPack 的 USB 电缆连接到 PC 时、Uniflash 为何无法正常工作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627647/iwr1443-why-uniflash-failed-to-work-when-usb-cable-of-devpack-is-connected-to-pc

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我发现如果我将 EVM 和 devpack 的 USB 电缆连接到 PC、那么当我尝试使用 uniflash 烧录闪存时、烧录将失败。 Uniflash 工具将在打开的 COM 端口中挂起或报告连接到 COM 端口错误。

如果我仅将 EVM 的 USB 电缆连接到 PC (断开与 devpack 的连接)、则 Uniflash 可以正常工作。

请问您的原因是什么? devpack 的 COM 端口与 EVM 不同。 为什么它会影响 Uniflash?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我面临同样的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    连接 devpack 后、它不会闪烁、因为 devpack 将覆盖 EVM 上的 SOP 设置。 如果您想在连接的 DevPack 中对其进行刷写、可以在 Radar Studio 中将 EVM 设置为 SOP 模式5 (闪存程序)、然后通过 Radar Studio 或 Uniflash 进行刷写。

    此致、

    Adrian