This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:运行 TIDEP-0090 (tmdemo) GUI 问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0090, IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623758/iwr1642boost-running-tidep-0090-tmdemo-gui-issue

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0090IWR1642

借助 IWR1642BOOST、我将测试 TIDEP-0090 (tmdemo)参考设计。

我在 IWR1642BOOST 上编译和编程了二进制文件。

我在 Windows 命令提示符处执行了演示、如下所示。

C:\tmdemo\mmwave_demo_dev\radarDemo\chains\RadarReceiverEDMA_mmwSDK\MMW_TMDemo\Gui>mmw_demo.exe 24 10 25 mmw_tm_demo.cfg 1.
正在启动 UI 以进行毫米波演示....
正在打开配置文件 mmw_tm_demo.cfg ...

comportnum_str =

COM24


comportnum_str =

COM25

正在将配置发送到 IWR16xx mmw_tm_demo.cfg ...
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 76 5 0 48 0 9.125 1 206 5000 0 48
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 46 0 40 1 0
低功耗0 0
guiMonitor 1 0 0 0
cfarCfg 4 1 18 16 8 4 0 63 0
DoaCfg 3 1047 3 600 10 50
dbscanCfg 1 4 12 13 20 3 256
跟踪配置1 10 2 3 25
sensorStart

执行后、GUI 窗口窗格出现问题。

下面没有显示 X-Y 散点图。

那么、您能否检查如何解决该问题?

此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加 RADARSS 映像以创建独立固件映像后、我检查了它的运行情况是否正常。

    谢谢、此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海登
    感谢您更新帖子。
    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    很高兴知道您已使其正常工作。
    您是否必须进行任何更改才能使 bin 文件正常工作?

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    需要修改"makefile"。
    对于 IWR1642BOOST 独立映像、编译后将三个二进制文件组合为一个二进制文件。
    您可以引用 IMW SDK 中包含的 iwr1642的默认 MMW_DEMO 的 makefile。

    此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim、
    感谢您的确认。 将会关闭该位置。

    此致、
    Vaibhav