主题中讨论的其他器件:TIDEP-0090、 IWR1642
借助 IWR1642BOOST、我将测试 TIDEP-0090 (tmdemo)参考设计。
我在 IWR1642BOOST 上编译和编程了二进制文件。
我在 Windows 命令提示符处执行了演示、如下所示。
C:\tmdemo\mmwave_demo_dev\radarDemo\chains\RadarReceiverEDMA_mmwSDK\MMW_TMDemo\Gui>mmw_demo.exe 24 10 25 mmw_tm_demo.cfg 1.
正在启动 UI 以进行毫米波演示....
正在打开配置文件 mmw_tm_demo.cfg ...
comportnum_str =
COM24
comportnum_str =
COM25
正在将配置发送到 IWR16xx mmw_tm_demo.cfg ...
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 76 5 0 48 0 9.125 1 206 5000 0 48
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 46 0 40 1 0
低功耗0 0
guiMonitor 1 0 0 0
cfarCfg 4 1 18 16 8 4 0 63 0
DoaCfg 3 1047 3 600 10 50
dbscanCfg 1 4 12 13 20 3 256
跟踪配置1 10 2 3 25
sensorStart
执行后、GUI 窗口窗格出现问题。
下面没有显示 X-Y 散点图。
那么、您能否检查如何解决该问题?
此致、
海登