This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400SPO2EVM:无法将固件更新到 v1.4

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400, AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625393/afe4400spo2evm-unable-to-update-firmware-to-v1-4

器件型号:AFE4400SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4400AFE4404EVM

我有两个固件版本为1.2的评估模块。 我已经更新了驱动程序、可以运行 GUI 2.0版。

我可以连接到模块、但当我单击"Firmware Upgrade"时、蓝色 LED2指示灯亮起、设备与我的 VM 断开连接。 我现在离开了这个屏幕:

我可以重置 EVM 并重新开始、但我再次卡在同一个点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    浏览论坛、我看到类似的帖子- e2e.ti.com/.../483287
    但是、一旦我在主 EVM GUI 中单击"Firmware Upgrade"、BSL_USB_GUI 也无法识别我的器件。 是否有任何权变措施使其在 Windows 10上运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下链接中的第7节、升级不带 GUI 的 AFE4400 EVM 固件。
    www.ti.com/.../slau621a.pdf
    本文档涉及 AFE4404EVM、但过程保持不变。
    SW2开关靠近微型 USB 连接器(J4)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对我不起作用、但我有临时访问 Windows 7 PC 的权限、BSL_USB_GUI 变通办法很好。 感谢您的帮助!