This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:初始校准困难。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623875/fdc1004-initial-calibration-difficulties

器件型号:FDC1004

大家好、

我正在设计 Capactive 传感器、以根据 Out of Phase 技术 SNOA925–2015年1月测量液体高度。  

我已经编写了自己的 Arduino 代码来控制 FDC1004、它在单端和差分测量方面都能很好地工作、尽管我很难正确校准器件。

我知道、在差分模式下、CAPDAC 值不应影响我的传感器的读数、但它对我的读数有很大影响、最高可将值增加一倍。

更改 CAPDAC 值也会影响基准传感器在特定范围内降低值。  

我已全面阅读 FDC1004数据表、但任何其他校准信息都非常有用。

我们希望在未来9个月内投入生产、因此我们非常感谢所有的帮助。

谢谢  

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    在差分测量中、您如何设置测量的 CHA 和 CHB?

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yibo、

    我对其进行了设置、因此测量1的 CHA = 0、CHB = 3、测量2的 CHA = 1、CHB = 3。

    谢谢
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yibo、

    我已经解决了 capdac 的问题、我认为我们设置了它的值、这会影响附近的寄存器。

    遗憾的是、我仍然在设置增益和偏移值方面存在问题。 我正在尝试测量150mm 的水、但 capdac 值会饱和约70mm、因此我认为我需要更高的偏移、但更改这些值似乎不会影响我的读数。

    谢谢
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    请告知我们偏移是否按预期工作。

    此致、
    Yibo