请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004 大家好、
我正在设计 Capactive 传感器、以根据 Out of Phase 技术 SNOA925–2015年1月测量液体高度。
我已经编写了自己的 Arduino 代码来控制 FDC1004、它在单端和差分测量方面都能很好地工作、尽管我很难正确校准器件。
我知道、在差分模式下、CAPDAC 值不应影响我的传感器的读数、但它对我的读数有很大影响、最高可将值增加一倍。
更改 CAPDAC 值也会影响基准传感器在特定范围内降低值。
我已全面阅读 FDC1004数据表、但任何其他校准信息都非常有用。
我们希望在未来9个月内投入生产、因此我们非常感谢所有的帮助。
谢谢
Thomas