This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5401-Q1EVM:AFE5401-Q1 EVM 原理图

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5401-Q1, AFE5401-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625637/afe5401-q1evm-afe5401-q1-evm-schematic

器件型号:AFE5401-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5401-Q1TSW1400EVM

您好!

我对 AFE5401-Q1 EVM 设计有一些疑问。

1.建议在此电路板上使用模拟和数字部件的不同接地端吗? 通过查看原理图、我只能看到一个接地层。  

2.数字输出第55页。 使用数据缓冲器 U3、其用途是什么? 因为所有输入电阻器都是 DNI。  

EVM 的最低工作频率是多少?  

AFE5401的数据表提到它可以在12.5MHz 的最小时钟下工作、但抗混叠滤波器带宽可以设置为7MHz 的最小时钟。 很抱歉、如果我错过了某个东西、但该时钟的频率至少应为14MHz。

非常感谢您的帮助! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vatsal、

    感谢您使用我们的 AFE5401-Q1器件。

    我们 将很快研究您的问题并回复您。

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vatsal、

    你过得怎么样?
    感谢您使用 AFE5401-Q1器件。


    有关使用我们的 AFE5401-Q1EVM 的问题:
    1:将不同的 GND 用于模拟和数字平面
      或仅使用一个 GND 平面、但由粗空走线隔开具有相同的用途
      隔离安静 GND 之间的接地噪声
      (如 INxP 和 INxM)和噪声 GND (如 D0-D11、DCLK 和 DSYNCx)。
      当我们使用不同的 GND 平面时、我们还需要将这些 GND (如下所示)连接在一起
      不仅 AFE5401-Q1器件本身具有不同的 GND、而且适用于所有电源 GND 连接。
      因为我们可能使用一个与 EVM 上所有其他电源共享的电源(+5V)、
      它们的 GND 也不同。
      还请关注这些问题。
    从数据缓冲器 U3x 的原理图中可以看到、
      默认值标记为 DNI (未安装)。
      我们将直接运行器件的输出引脚(CMOS)以连接到 TSW1400EVM
      而不使用数据缓冲器。 没关系。

    感谢您使用 AFE5401-Q1。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vatsal、

    你过得怎么样?

    对于问题3、我们认为您提到的是此 EVM 上的最小输入信号频率、对吧?

    这是 EVM 原理图第一页上显示的图片。

    CH1和 CH2建议最小1MHz 信号。

    CH3建议最小5kHz 信号。

    使用单端的通道4输入。

    是的、如果 AFE5401-Q1器件数据表规格、则其最小时钟频率为12.5MHz

    则其奈奎斯特频率为12.5MHz/2、同时最小抗混叠滤波器(7MHz)仍高于该频率。

    因此、唯一满意的方法是运行更快的时钟速度、例如14MHz。

    是否可以运行高于12.5MHz 的时钟频率?

    我将与我们的其他工程师再次检查此问题、并稍后通知您。

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    感谢您快速回答我的问题。

    1.是的,现在我知道为什么只使用一个 GND 层。 这是否可以向我发送光绘文件或布局指南、以便我更好地理解它? 数据表仅提供通用指南。

    2.回答。

    3.回答。 我还有一个问题、在数据表中提到、如果使用单端输入、器件的线性度就不能与它的线性度一样
    差分输入。 是否有任何图形表明、单端线性度会损失多少?

    4.是的,我可以使用频率为12.5MHz 的14 MHz,这对我来说没有太大影响。

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Vatsal。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vatsal、

    你过得怎么样?

    感谢您使用我们的 AFE5401-Q1器件。

    对于您的问题1、

    是的、请通过电子邮件地址等其他方式向我们提供

    光绘文件。

    AFE5401-Q1的单端信号输入

    (假设 我们将使用 INX 输入引脚、包括 LNA、PGA、

    抗混叠滤波器和 ADC。)、我们将会错过几个方面。

    例如、使用差分输入信号、 即我们的最大输入振幅

    (从 INxP 到 INxM)为0.5Vpp。 但是、如果使用单端输入信号、

    我们的最大输入振幅(由于 INxM 限制为 直流)将变为0.25Vpp (仅半摆幅 范围)。

    我们的另一位工程师说、对 AFE5801-Q1器件使用单端输入信号、

    它可能 使谐波 降低 约5dB 至6dB、这会 使线性 度更差。

    此外、我们的工程师对我说、

    是的、如果 您使用 的是7MHz 抗混叠滤波器、请  将时钟输入设为>= 14MHz。

    非常感谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    请将文件发送到此电子邮件 ID。 vatsal.naik@jetasonic.com

    我肯定会使用14MHz。

    我还有一个问题、Ch-1和 Ch-2具有广泛用于差分输入的 CT 变压器、Ch-3不使用中心抽头配置、但可以接受低频范围。 我的问题是、如果我们使用两种配置都接受的500kHz 输入信号、它是否会对输出产生任何影响?

    谢谢你。

    此致、
    Vatsal