主题中讨论的其他器件:AFE5401-Q1、 TSW1400EVM
您好!
我对 AFE5401-Q1 EVM 设计有一些疑问。
1.建议在此电路板上使用模拟和数字部件的不同接地端吗? 通过查看原理图、我只能看到一个接地层。
2.数字输出第55页。 使用数据缓冲器 U3、其用途是什么? 因为所有输入电阻器都是 DNI。
EVM 的最低工作频率是多少?
AFE5401的数据表提到它可以在12.5MHz 的最小时钟下工作、但抗混叠滤波器带宽可以设置为7MHz 的最小时钟。 很抱歉、如果我错过了某个东西、但该时钟的频率至少应为14MHz。
非常感谢您的帮助! 谢谢!