请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 大家好、我尝试使用 TI 演示代码来检测电力线(薄约1cm)、最大速度为10米/秒、范围为15-20米。
有人能建议我应该在演示可视化工具中设置的参数吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Dmitry、
您应该通过 此链接查看全新的毫米波传感估算器。 在这里、您可以通过多种方式配置毫米波传感器、它将自动为您的特定配置显示所需的线性调频脉冲参数。 我想您会发现它非常有用、如果您有任何问题、请告诉我。
谢谢、
Akash