This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:评估板赢得#39;t 加电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625101/awr1642boost-eval-board-won-t-power-up

器件型号:AWR1642BOOST

由于某种原因、我的 AWR1642BOOST 无法加电。  我有一个5VDC 1000mA 中心正电源、我将使用为电路板加电、电源 LED 不会亮起。  我已验证电源是否可通过 DVM 运行。  由于我的电源被下拉至0.36VDC、因此电路板上看起来会出现某种短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅 AWR1642BOOST 用户指南 。  

    电源需要为5V、大于2.5A 、并具有2.1mm 桶形插孔(中心为正极)。

    请更改电源并尝试加电。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Court、
    如果连接到电路板后电压降至0.36V、则可能会出现您怀疑有问题的情况。 电路板是否在任何时候都能正常工作、或者您是否从一开始就看到了问题?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的错... 我以为我有了正确的电源、但我没有。 我使用的是12VDC 电源@ 1000mA。 我一定要把板炸! 很棒,排水口要300美元!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Court、
    电路板上有一个过压保护二极管(D3)。 如果您幸运的话、可能会损坏。 在订购新电路板之前、可能还需要拆下 D3二极管并检查保险丝 F1。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    谢谢!!!  D3被熔断并将 PS 接地短路。  F1状态良好。  我订购了几个 D3、希望这是、我的板将会恢复。  我会告诉你。

    法院

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Court、
    目前、您只需从电路板上移除损坏的 D3组件并对其进行测试(使用5V 电源)。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    我是按照您的建议操作的、并使用5VDC 为电路板加电、它工作正常!  我能够运行可视化工具、电路板生成了图。  感谢您的建议。  我只会等到部件安全了、但直到一周结束才会在这里。  至少我没有冲下300美元的排水口!

    法院