由于某种原因、我的 AWR1642BOOST 无法加电。 我有一个5VDC 1000mA 中心正电源、我将使用为电路板加电、电源 LED 不会亮起。 我已验证电源是否可通过 DVM 运行。 由于我的电源被下拉至0.36VDC、因此电路板上看起来会出现某种短路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于某种原因、我的 AWR1642BOOST 无法加电。 我有一个5VDC 1000mA 中心正电源、我将使用为电路板加电、电源 LED 不会亮起。 我已验证电源是否可通过 DVM 运行。 由于我的电源被下拉至0.36VDC、因此电路板上看起来会出现某种短路。
您好,
请参阅 AWR1642BOOST 用户指南 。
电源需要为5V、大于2.5A 、并具有2.1mm 桶形插孔(中心为正极)。
请更改电源并尝试加电。
谢谢、
Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------