Thread 中讨论的其他器件:AWR1243
您好!
我正在寻找 SoC 级联的替代优势、而不是角度分辨率的提高。 我认为其中的一些可能性是、
1.增大距离分辨率、是否可以将其配置为 SAR 模式? 我不确定是否可以在 TI 的传感器中完成。
2.增加天线功率/增益,以便能够检测小型 RCS 的物体。
我不确定是否可以这样做。 如果有人能确认这些建议的可行性、我会有所帮助。
或任何其他优势?
提前感谢、
Santhana Raj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找 SoC 级联的替代优势、而不是角度分辨率的提高。 我认为其中的一些可能性是、
1.增大距离分辨率、是否可以将其配置为 SAR 模式? 我不确定是否可以在 TI 的传感器中完成。
2.增加天线功率/增益,以便能够检测小型 RCS 的物体。
我不确定是否可以这样做。 如果有人能确认这些建议的可行性、我会有所帮助。
或任何其他优势?
提前感谢、
Santhana Raj
您好 Santhana、
1) 1) SAR 雷达可以提高空间分辨率。 但是、通过在移动平台上捕获场景可提高分辨率(例如、请参阅合成孔径雷达的 wiki 页面)。 TI SoC 可用于 SAR 应用。 但是,您必须编写自己的软件,因为我们目前没有任何 SAR 相关软件库。
2)是的、正如您指出的、级联的另一个优点(除了改善角度分辨率)是提高雷达可以看到的最大距离(或者、对于固定距离、它可以看到 RCS 较弱的物体)
Sandeep