This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:SoC 级联优势

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625955/awr1243boost-soc-cascading-advantages

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

您好!

我正在寻找 SoC 级联的替代优势、而不是角度分辨率的提高。 我认为其中的一些可能性是、

1.增大距离分辨率、是否可以将其配置为 SAR 模式? 我不确定是否可以在 TI 的传感器中完成。

2.增加天线功率/增益,以便能够检测小型 RCS 的物体。

我不确定是否可以这样做。  如果有人能确认这些建议的可行性、我会有所帮助。

或任何其他优势?

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhana、

     您将使用 SoC (AWR1243)级联实现哪些特定应用?

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhana、

    1) 1) SAR 雷达可以提高空间分辨率。 但是、通过在移动平台上捕获场景可提高分辨率(例如、请参阅合成孔径雷达的 wiki 页面)。  TI SoC 可用于 SAR 应用。 但是,您必须编写自己的软件,因为我们目前没有任何 SAR 相关软件库。

    2)是的、正如您指出的、级联的另一个优点(除了改善角度分辨率)是提高雷达可以看到的最大距离(或者、对于固定距离、它可以看到 RCS 较弱的物体)

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    感谢您的解释。

    1) 1)我对此很愚蠢。 感谢您将我的错误指向基本假设上。

    2) 2)这是否意味着、通过使用级联、我必须同时从2个不同的 SoC 天线传输相同的波形、以便传输的净有效功率更大? TI 对此有任何经验吗? 您能给我一些文献来解释一下它到底是如何完成的?

    再次感谢您对此提供的任何帮助。

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhana、

    是的、如果要实现最佳的有效天线增益、则必须 同时从所有 TX 天线发射。  如果您希望将组合波束聚焦在正前方、则所有 TX 都会传输相同的波形。 如果 射束聚焦于某个角度,则每个 TX 应具有相移,即与射束聚焦角度对应的相移。 (参见下图)。