请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP91300 您好!
我有一个20x44mm 的区域 、在这里我必须检测距离为5mm 的目标。
我遇到的问题是、当目标出现时、它将覆盖该区域的40%、但由于振动无法知道位置。 我的意思是目标可能位于检测区域的任何位置。
在这种情况下、您建议使用哪种线圈形状?
-Racetrack 螺旋线圈。 (20x44毫米)
-矩形线圈。 (20x44毫米)
-由同一 LMP91300驱动的2个串联圆形线圈。 (2 x 19毫米直径)
-由不同 LMP91300驱动的2个圆形线圈。 我想很难让它们在不同的频率下工作、以避免传感器之间的干扰(我必须在800kHz 以下工作)。 您是否了解有关传感器之间频率间隙的任何经验法则以避免干扰。 此外、我认为线圈之间可能会有一个"盲点"。
还有其他建议吗?